“Thread:sysconfig, test”中讨论的其他部件
您好,
试图了解 SDK 和模块,我正在尝试启用 GPIO 引脚作为启用内部上拉的输入。
我正在使用便携式项目作为起点,并将 GPIO 配置为启用内部上拉功能的输入,但它不起作用。
如果 我配置 了下拉菜单,它会起作用。 由于 LED 指示灯一直不亮,只有当我将3V 输入电压接通时,指示灯才会亮起。
但当我启用上拉功能时,当我用手指触摸针座时,LED 指示灯甚至会亮起,因此我认为此时上拉功能未启用。
我尝试了不同的 GPIO 笔来排除任何外设或板问题。
我 还禁用了除此任务外的所有任务,该任务仅执行以下代码...
我做了什么错?
我正在 LAUNCCC235MOD 上测试
这是我的代码:
GPIO _setConfig (配置 GPIO 输入 OPEN11,GPIO CFG 输入 PD | GPIO CFG 集成禁用);
while (1){
GPIO 写入(配置 GPIO LED 指示灯0,GPIO 读取(配置 GPIO 输入 OPEN11));
}
谢谢,
本诺