“线程”中讨论的其它部件:ENERGY-TRACE, CC3235SF
您好,
我想测量 CC3235设计的能量曲线。 (可选)包括程序计数器(ET++模式)。 我们已经拥有 LP-CC3235MODSF,LP-CC26X2R1和独立 XDS110。
阅读 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html 后 ,我想知道我们是否可以使用 LP-CC25X2R1上的嵌入式能量追踪器来描述 LP-CC3235MODSF,该追踪器似乎支持 比 XDS110更高的电流,基于以下内容:
“EnergyTrace HDR 可作为 XDS110的附件提供,并作为 XDS110HDR 销售 ,或嵌入 CC13x2或 CC26x2 Launchpad 开发套件中。 XDS110HDR 用户指南 包含更多详细信息。"
1.请确认是否可行? 可能需要什么连接?
2.如果我们使用 XDS110,但电流峰值超过100mA (最大值可由 XDS110能量跟踪器提供),会发生什么情况?
显然,我们正在努力避免购买 XDS110HDR (如果可能)。
谢谢你,
意志