This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:我们是否可以使用嵌入式 XDS110和能量追踪来分析 CC3235目标?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1071937/cc3235modsf-can-we-use-the-embedded-xds110-with-energy-trace-to-profile-an-cc3235-target

部件号:CC3235MODSF
“线程”中讨论的其它部件:ENERGY-TRACECC3235SF

您好,

我想测量 CC3235设计的能量曲线。 (可选)包括程序计数器(ET++模式)。 我们已经拥有 LP-CC3235MODSF,LP-CC26X2R1和独立 XDS110。  

阅读 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_energytrace.html 后 ,我想知道我们是否可以使用 LP-CC25X2R1上的嵌入式能量追踪器来描述 LP-CC3235MODSF,该追踪器似乎支持 比 XDS110更高的电流,基于以下内容:

“EnergyTrace HDR 可作为 XDS110的附件提供,并作为 XDS110HDR 销售 ,或嵌入 CC13x2或 CC26x2 Launchpad 开发套件中。  XDS110HDR 用户指南 包含更多详细信息。"

1.请确认是否可行? 可能需要什么连接?

2.如果我们使用 XDS110,但电流峰值超过100mA (最大值可由 XDS110能量跟踪器提供),会发生什么情况?  

显然,我们正在努力避免购买 XDS110HDR (如果可能)。

谢谢你,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我自己没有尝试过,但 CC32xx 没有其他平台的 ET 支持。 您可以查看 TI 网站:  “用于 MSP430 MCU,MSP432 MCU,CC13xx 无线 MCU 和 CC26xx 无线 MCU 的 EnergyTrace 软件 是一种基于能源的代码分析工具,用于测量和显示应用的能量曲线 ,并帮助优化其以实现超低功耗。”

    无论如何,通过浏览论坛,我可以看到可能只能使用 XDS110ETHDR (请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/spruie1a/spruie1a.pdf )。

    我自己也没有试过,我可以向团队内部询问是否有人试过。

    顺便说一句,因为不管是否支持 ET+或 ET++(由于需要一些嵌入式代码,因此不支持每个命令的功率分析),而且只支持总功耗, 当我想测量功耗或分析电流时,您始终可以像我一样使用外部功率计。 您可以使用基于芯片 CC32xx 的系统作为电源工具(请 参阅 https://www.ti.com/tool/IMETER-BOOST )。

    此致,

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了 Shlomi 的回答之外。 本文档很好地描述了 CC323x 器件的功耗测量选项。

    我同意 Shlomi 的观点,如果您想通过 XDS110使用测量,您需要购买 XDS110ETHDR。 但您的能力仍然有限。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位好,谢谢你们提供的链接。 由于 代码跟踪无论如何都不可用,我想我们只会在 CC3235SF 电源上使用电流探测器。