This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MOASF:CC3235MOD 的电源配置

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1074495/cc3235modasf-power-supply-configuration-for-cc3235mod

部件号:CC3235MADASF

您好,

我们有兴趣使用 预先调节的1.85V 电源运行 CC3235MODASF 芯片,如技术参考手册中所示(请参见下文)。 请您向我们指出 ,我们应该对固件进行哪些修改,以启用1.85V 电源配置,而不是宽电源电压配置?  您是否 有两种配置的芯片功耗差估计值:在“宽电源电压配置”和“预调节1.85V 电源配置”上运行时?

谢谢你,

参考:技术参考手册第531页,共825页  

www.ti.com/.../swru543a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格尔坎

    道歉!

    这必须在 TRM 中修复,因为这是从以前的 SimpleLink 设备的 TRMS 中获取的。 CC3x30系列设备不支持预调节模式。  

    巴西,

    成