Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3235MADASF 您好,
我们有兴趣使用 预先调节的1.85V 电源运行 CC3235MODASF 芯片,如技术参考手册中所示(请参见下文)。 请您向我们指出 ,我们应该对固件进行哪些修改,以启用1.85V 电源配置,而不是宽电源电压配置? 您是否 有两种配置的芯片功耗差估计值:在“宽电源电压配置”和“预调节1.85V 电源配置”上运行时?
谢谢你,
参考:技术参考手册第531页,共825页