This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:在以色列使用 WiFi

Guru**** 2416540 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1076287/wl1807mod-wifi-usage-in-israel

部件号:WL1807MOD

我们在为以色列进行国外认证时,遇到了对 WiFi 频段的奇怪限制。  我们被告知,5250–5350MHz 和5470–5725MHz 的频段受到限制,无法使用。  这似乎会影响频道50,52,54,56,58, 60,62,64,66,68, 96,100,102,104,106, 108,110,112,114,116, 118,120,122,124,126, 128,132,134,136,138, 140,142和144。

 

我的问题是,我们能否通过软件限制 WL1807MOD 中使用的通道,以便我们可以使用除受限通道之外的所有其他5GHz 通道?

 

如果我们不能限制频道的使用,TI 及其客户过去是如何处理这一问题的?