我们在为以色列进行国外认证时,遇到了对 WiFi 频段的奇怪限制。 我们被告知,5250–5350MHz 和5470–5725MHz 的频段受到限制,无法使用。 这似乎会影响频道50,52,54,56,58, 60,62,64,66,68, 96,100,102,104,106, 108,110,112,114,116, 118,120,122,124,126, 128,132,134,136,138, 140,142和144。
我的问题是,我们能否通过软件限制 WL1807MOD 中使用的通道,以便我们可以使用除受限通道之外的所有其他5GHz 通道?
如果我们不能限制频道的使用,TI 及其客户过去是如何处理这一问题的?