This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100MOD

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1075598/cc3100mod-cc3100mod

部件号:CC3100MOD
“线程: CC3100”中讨论的其它部件

 SL_WlanSet(SL_WLAN_CFG_General PARAM_ID, OptionLen,(_u8*)&ScanParamConfig)设置的 RSSI 阈值是否会影响漫游?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    此处设置的 RSSI 阈值仅会影响扫描结果。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    漫游时,CC3100MOD 如何在低 RSSI AP 和高 RSSI AP 之间自动切换?  如果我使用 SL_WlanDisconnect()触发断路,它是否应该自动重新连接到配置文件中的 SSID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    如果触发了断开连接,则在启用自动启动连接策略时,设备会在每次连接失败或设备重新启动时自动尝试重新连接到其中一个存储的配置文件。 如果配置了多个配置文件,设备将选择最高优先级的配置文件。 在每个优先级组中,设备根据降序优先级中的以下参数选择配置文件:安全策略,信号强度。

    有关详细信息,请参阅   CC3100/CC3200主机驱动程序 或 CC3100用户指南第17.3节中的 SL_WlanProfileAdd 和 SL_WlanPolicySet

    另请注意,CC3100不支持漫游,就像在第3代 SimpleLink 设备中一样(请参阅 CC3x20 CC3x3x NWP 指南的第4.3.5节(RSSI 触发器)和4.3.6节(软漫游)))

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开连接后,我收到了用户指南中未列出的-113设备错误代码。  此代码表示什么?
    谢谢

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    您的代码中的哪一行是您收到的113个错误? 是否可以尝试关闭第二个 AP 并查看断开连接时是否仍出现错误?

    可以发布代码片段吗?

    此致,

    杰西