“线程: CC3100”中讨论的其它部件
SL_WlanSet(SL_WLAN_CFG_General PARAM_ID, OptionLen,(_u8*)&ScanParamConfig)设置的 RSSI 阈值是否会影响漫游?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SL_WlanSet(SL_WLAN_CFG_General PARAM_ID, OptionLen,(_u8*)&ScanParamConfig)设置的 RSSI 阈值是否会影响漫游?
您好,保罗,
如果触发了断开连接,则在启用自动启动连接策略时,设备会在每次连接失败或设备重新启动时自动尝试重新连接到其中一个存储的配置文件。 如果配置了多个配置文件,设备将选择最高优先级的配置文件。 在每个优先级组中,设备根据降序优先级中的以下参数选择配置文件:安全策略,信号强度。
有关详细信息,请参阅 CC3100/CC3200主机驱动程序 或 CC3100用户指南第17.3节中的 SL_WlanProfileAdd 和 SL_WlanPolicySet
另请注意,CC3100不支持漫游,就像在第3代 SimpleLink 设备中一样(请参阅 CC3x20 CC3x3x NWP 指南的第4.3.5节(RSSI 触发器)和4.3.6节(软漫游)))
此致,
杰西