This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:配置失败

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1090600/cc3220sf-launchxl-provisioning-fail

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件: CC3220SF

尊敬的TI专家,

目前我正在使用CC3220SF-LAUNCHXL,我使用TI简单链路Wi-Fi启动(IOS)连接到CC3220SF,我认为iPhone可以连接设备,但我按了“开始配置”按钮, 发送网络配置可以完成,但搜索设备显示失败,情况如下:

我不知道如何处理?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测试了配置演示(链接于 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc32xxsdk_5_30_00_00/modules/wifi/wifi_provisioning/wifi_provisioning.html),能够成功连接AP配置(任务3)和SmartConfig (任务4)。 我 无法重现您的问题。

    从您的图片来看,您似乎正在尝试使用SmartConfig进行连接。 在这种情况下,您无需连接到"mysimplelink-66CF74"网络, 而应连接到您尝试传递到设备的个人网络。

    您是否可以确认您正在按照演示中的步骤进行操作?

    尝试断开终端应用程序,重新刷新应用程序,然后重新连接终端应用程序,然后重新启动设备以再次运行应用程序。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    J9是否短路? 在我的主板中没有跳线

    今天,我根据你发给我的链接进行了测试,但失败了。

    Task3,

    输入网络凭据,我无法从列表中找到路由器中的SimpleLinkApps

    谢谢你

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    J9是否3220是否短路403.9465万短路?403.9465万? 在我的主板中没有跳线[/QUOT]

    根据您拥有的主板版本,J9可用于不同的用途,如下所示。 无论采用哪种方式,都可以打开它。

    输入3220输入网络403.9465万网络凭403.9465万凭据,我无法从列表中找到路由器中的SimpleLinkApps [/quote

    您应该查找 要连接CC3220SF-LAUNCHXL的网络,而不是在应用程序的网络列表中查找SimpleLinkApps。 您应该会在列表中看到您的网络。 如果不是,您还应在列表底部看到一个框,您可以在其中键入网络名称及其安全密钥(如果安全)。

    此致,

    杰西

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的iphone设置中,第一步是选择mysimplelink-66CF74

    2.重置CC3220SF-LAUNCHXL

    3.打开SimpleLink Wi-Fi Starter Pro应用程序

    4.在哪里可以找到WiFi网络名称,  

    5.在“设备”页面中,按“设备”按钮,下面是照片

    6.输入“mysimplelink”和密码,然后单击“确定”

    7.按"开始配置"按钮,故障信息如下:

    你能给我一些建议吗?

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [配置]添加的配置文件: SSID: mysimplelink --> 似乎您正在尝试连接到一个不存在的网络(mysimplelink)。 您需要输入附近网络的凭据。

    您的步骤1-3正确。 CC3220SF-LAUNCHXL处于AP模式,您已使用电话连接到该设备,并准备好向其发送要连接的其它网络的凭据。  

    您现在需要做的事情在下拉列表中选择网络(例如:i-tbox41.1588万,THLB,wifi,jiankonhnanlou等)。 以下是任务3中显示的步骤: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc32xxsdk_5_30_00_00/modules/wifi/wifi_provisioning/wifi_provisioning.html#task-3-connect-with-ap-provisioning

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据您的指导,Tera 术语提供以下信息:

    iphone为我提供了以下信息:I reconnect mysimplelink-66CF74 again, it success。

    看起来不错

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很棒! 我将此问题标记为已解决并关闭线程。

    此致,

    杰西