主题中讨论的其他部件: CC3235MODS
你(们)好
我们正在使用不同的服务包在LP-CC3235SF上测试固件。 使用相同的固件时,较新的Service Pack不如旧的Service Pack可靠,并导致系统重置(运行几个小时后随机重置)。 我们需要更新的SP,因为它可以提高WiFi网络稳定性,但我们不理解它为什么会导致系统重置。
- 固件代码基于Simplink SDK SDK. 00.04 ,因为它是亚马逊2.10 示例项目的一部分。
- 旧的Service Pack (4.1 0.17 .0.28_CC3235)来自3.1 .3.1 ,因为它是我们可以用来支持2.40 .00.05 芯片的最接近的。 它 不会导致随机重置,但会出现更多网络错误。
- 新的Service Pack (4.8 .xx / 4.10 .xx / 4.12 .xx)提高了网络稳定性,但会导致系统重置。 重置原因= PRCM_POWER_ON。 我们在LP-CC3235SF上看不到电源导轨问题。
到目前为止,这些重新启动似乎是随机的,并且在程序运行期间发生在随机点。 如果有任何线索能够说明问题出在哪里,我们将不胜感激。
较新Service Pack中的API是否向后兼容较旧的SDK?