This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:更改CC3235sf的Service Pack会导致系统重新引导

Guru**** 2580465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1091507/cc3235sf-changing-service-pack-for-cc3235sf-causes-system-reboot

部件号:CC3235SF
主题中讨论的其他部件: CC3235MODS

你(们)好

我们正在使用不同的服务包在LP-CC3235SF上测试固件。 使用相同的固件时,较新的Service Pack不如旧的Service Pack可靠,并导致系统重置(运行几个小时后随机重置)。 我们需要更新的SP,因为它可以提高WiFi网络稳定性,但我们不理解它为什么会导致系统重置。

  • 固件代码基于Simplink SDK SDK. 00.04 ,因为它是亚马逊2.10 示例项目的一部分。
  • 旧的Service Pack (4.1 0.17 .0.28_CC3235)来自3.1 .3.1 ,因为它是我们可以用来支持2.40 .00.05 芯片的最接近的。 它 不会导致随机重置,但会出现更多网络错误。
  • 新的Service Pack (4.8 .xx / 4.10 .xx / 4.12 .xx)提高了网络稳定性,但会导致系统重置。 重置原因=  PRCM_POWER_ON。 我们在LP-CC3235SF上看不到电源导轨问题。

到目前为止,这些重新启动似乎是随机的,并且在程序运行期间发生在随机点。   如果有任何线索能够说明问题出在哪里,我们将不胜感激。

较新Service Pack中的API是否向后兼容较旧的SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajay,

    是的,新的Service Pack与旧的SDK版本兼容。 但是00.04 ,您使用的用于2.10 的CC32XX插件(AWSIT.SDK)已使用CC32XX 00.05 2.30 .进行了验证(根据这些发行说明),TI.com上不再提供该插件。 此外,该插件的v 2.10 .00.04 仅支持CC3220设备,而不支持CC3235。  

    我建议更新至 SIMPLELINK-CC32XX-plugin-for AwsIOT (4.30 .00.02 4.12)的最新版本,该版本已通过 此版本的CC32XX SDK 4.30 .00.06 验证 (也更新到该版本),并使用最新的Service Pack (sp_SDK.0.1)。 这些最新版本中的错误修复 很可能会解决您的问题。4.30 插件的v.00.02 支持CC3235SF。

    如果这些更新后问题仍然存在,则附加的调试打印和NWP日志将有助于确定导致重置的原因。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    感谢您的建议。 我们完全了解SDK 2.10 中缺乏CC3235支持。00.04 ,但在TI FAE的帮助下,我们成功地使其正常工作。 我们不想使用TI的AWSIOT插件的主要原因是缺少AWS OTA支持,而且它使用的是非常旧的AWS C SDK。 因此,我们的项目基于亚马逊FreeRTOS构建,该系统使用TI SDK 2.10。00.04 : docs.aws.amazon.com/.../getting_started_ti.html

    我认为我们需要与TI合作来调查NWP日志。 在系统重置之前,我们已经看到SoC电流消耗持续增加0.5秒。 我们的UART调试打印件没有显示任何有趣的内容。  

    我们已经从 第280页阅读了NWP日志设置,但我们不确定哪个引脚是WFP 1.62 (我假定的NWP日志的串行输出)。 从SoC数据表来看,P62也是GPIO7。 由于我们使用的是CC3235MODS模块,因此这是模块针脚52。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您回答正确。 如图所示,P62_GPIO _07是CC3235的NWP日志所用的引脚,该引脚连接到CC3235MOD上的引脚52。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们将 在LP上进行设置。 我们如何向TI提供用于分析的日志?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用"插入"->"图像/视频/文件"将日志附加到此线程上。  我刚刚向您发送了E2E友谊请求,因此您也可以直接向我发送信息。

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse -我通过私人聊天发送给您的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我收到了您的消息,NWP记录在私人聊天中,并已在那里回复。

    此致,

    杰西