请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-CC3235SF 主题中讨论的其他部件:CC3235SF
您好,
我在使用CCS (CC3235SF) 10.1 和launchpadxl (CC3235SF)进行编译时遇到了问题0.0.001万。
HttpGET_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.Out无法打开文件
突然出现的设置没有变化。 我的建议是编译器是问题所在,导致“tboolean is unidentified”。 我正在使用TI v 20.2 .1.LTS
如何解决此问题有什么想法? 谢谢。