This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC3235SF:Problems Building HttpGet Project

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1099213/launchxl-cc3235sf-problems-building-httpget-project

部件号:LAUNCHTXL-CC3235SF
主题中讨论的其他部件:CC3235SF

您好,

我在使用CCS (CC3235SF) 10.1 和launchpadxl (CC3235SF)进行编译时遇到了问题0.0.001万。

HttpGET_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.Out无法打开文件

突然出现的设置没有变化。  我的建议是编译器是问题所在,导致“tboolean is unidentified”。 我正在使用TI v 20.2 .1.LTS

如何解决此问题有什么想法? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS或项目配置似乎发生了某种变化(可能只是一个文件的标题)。

    t布尔值在<SDK-root>/source/ti/devices/cc32xx/inc/HW_types.h中定义

    我看不到哪个文件  编译失败。 我建议您再次尝试导入项目。