This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD设计文件的可用性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1096334/cc3135mod-availability-of-cc3135mod-design-files

部件号:CC3135MOD
主题中讨论的其他部件:CC3135

您好,

由于CC3135模块(CC3135MOD)的交货时间很长,而且CC3135芯片的可用性更好,我们正在评估一个选择,即采用CC3135芯片,自己制造WiFi模块。

我想知道是否可以与我共享CC3135MOD设计文件。


最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gasper,

    除非您与我们签订了保密协议,否则我无法共享CC3135MOD设计文件。

    如果您这样做,请告诉我。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证,但我们尚未与您签署NDA。

    您是否可以将文档发送给我(我们也可以提供我们的模板),或者请告诉我您方面的联系人,以了解有关此主题的事宜。

    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    我们通常会建议客户在实施基于IC的产品时使用CC3135 BoosterPack作为参考设计,但让我和 我的团队讨论一下签订保密协议的请求,并与您联系。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seong:

    我们有几种产品包含您的CC3135MOD模块。 由于交货周期较长,最佳解决方法是获取CC3135芯片并将其组装到模块中。
    这节省了我们的整体工作量,因为无需重新设计产品,因此我们继续使用CC3135芯片。


    最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gasper,

    很抱歉,我们 仅在认证需要时共享一些设计文件。 我们将无法为您共享设计文件,以便为您自己的产品复制/重复使用设计。

    感谢您的理解。

    此致,

    Ben M