This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:有关 CC3235SF 应用的一些问题

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1125411/cc3235sf-some-question-about-the-application-of-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: LAUNCHCC3235MOD

尊敬的 TI 团队:

我们的客户 在使用 CC3235SF 时有一些问题、详细信息如下:

1) 1) TI 提供的 SDK 是否有使用802.1X 证书的示例?

2) 2) 使用 CCS 上传 固件时、 进度达到98%后、我们需要等待大约1分钟才能完成该过程。 那么、我们想知道是否有任何好的建议来解决这个问题?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中没有示例说明如何在 CC3235器件中使用 EAP 安全(IEEE 802.1X)。 但是、将 IEEE 802.1X 与 CC32xx 器件结合使用非常简单直接。 遗憾的是、CC32xx 仅支持 EAP 安全 TLS 1.0。 这使得 CC32xx 实际上对 EAP 安全是无用的。

    2.是的、这是将映像编程到 SPI 闪存时的预期行为。 在此期间、映像被解压缩、并在 SPI 闪存中创建文件系统。 如果您希望在开发/调试代码期间节省时间、可以使用 JTAG (SWD)从 IDE 将代码直接写入 XIP 闪存。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

         我应该如何 使用 JTAG (SWD)将代码直接写入 XIP 闪存?  配置 CCS 目标 文件并修改 LAUNCHCC3235MOD SOP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要设置正确的目标配置(CC3235SF、SWD 或 JTAG)、设置正确的 SOP 模式、正确连接调试探针(例如 从 LaunchPad 到目标的 XDS-110)并运行调试会话。 此处提供了有关通过 CCS 进行调试的详细说明

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

       感谢您的回复!

       现在 我测试 802.1X。 在 simplelink wifi 网络处理器文件,CA 文件和客户端证书应采用 PEM 格式、但这些文件必须使用 名称 ca.der 和 client.der.I 进行编程不理解这一点、DER 格式为 二进制、PEM 格式为 ASCII。

    现在、我使用 PEM 格式的证书、将 文件名修改为 ca.der 和 client.der,and 将文件添加到项目中的用户文件中。 我测试 PEAP-MSCHAPV2、如果禁用服务器身份验证、CC3235可以连接 AP、但启用 身份验证 CC3235无法连接 AP。 我可以通过启用 身份验证来连接电话中的 AP 。

    现在、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EAP 的证书应采用二进制格式(.der)格式(CA 文件、证书、私钥)。 关于 PEM 格式的信息在 SWRU455似乎是错别字。

    1月