This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:2022年将 UniFlash 与 CP2102 (或任何其他非 FTDI)配合使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1125318/cc3200-using-uniflash-with-cp2102-or-any-other-non-ftdi-in-2022

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 社区:

我已经阅读了很多有关将 TI UniFlash 工具与非 FTDI USB 转 UART 桥结合使用的 E2E 主题。

尽管据说 CP2102应该兼容、但我没有成功地对 CC3200器件进行编程、并且无论我使用的是 GUI 中的哪个命令、都会不断地收到相同的错误:

[10:55:45] Begin Program operation.
[10:55:45] INFO: > Executing Operation: Connect
[10:55:48] INFO: setting break signal
[10:55:49] INFO: detecting FTDI for device reset
[10:55:49] ERROR: No device USB ports were found
[10:55:49] INFO: --- please restart the device ---
[10:56:03] ERROR: ---reading ACK signal failed---
[10:56:03] WARNING: ---seting break signal to false failed---
[10:56:05] INFO: setting break signal
[10:56:06] INFO: detecting FTDI for device reset
[10:56:06] ERROR: No device USB ports were found
[10:56:06] INFO: --- please restart the device ---
[10:56:23] ERROR: ---reading ACK signal failed---
[10:56:23] WARNING: ---seting break signal to false failed---
[10:56:25] INFO: setting break signal
[10:56:27] INFO: detecting FTDI for device reset
[10:56:27] ERROR: No device USB ports were found
[10:56:27] INFO: --- please restart the device ---

我的 UniFlash 版本应该为1到2年(提供了屏幕截图)。

那么、我的问题如下: UniFlash 的当前状态是什么、它是否可用于 CP2102 (或任何其他非 FTDI 桥接器)?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 版本3.4适用于具有非 FTDI VCP 器件的 CC3200。 但对于非 FTDI 器件、您需要手动控制复位引脚。 还要确保您已选择 SOP 模式[2-1-0]:1-0-0。

    例如、我已经对 XDS-110和 Uniflash 3.4中的 VCP 进行了测试、所有测试均正常工作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    很抱歉这个问题不太聪明...但是在这种情况下、我应该何时按下复位按钮?

    无论我尝试了什么、我都无法使它正常工作。 使用 UniFlash 时、SOP2被上拉。

    -Varban

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Uniflash 询问以下内容时、应按"Reset":

    --- please restart the device ---

    另一种方法是在使用 SOP2模式时、在按下命令按钮之前重新启动。

    但我从未使用 CP2102测试过 CC3200。 您使用什么硬件? 这是您的硬件还是 CC3200 LaunchPad? 对于您的硬件、是否确保您的硬件正常工作(设计正确、不会因某种原因而损坏、正确连接 UART 等)?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于:

    [引用 userid="231451" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1125318/cc3200-using-uniflash-with -CP2102-or -any-other-non-FTDI-in2022/4173958#4173958"]

    当 Uniflash 询问以下内容时、应按"Reset":

    Unknown 说:

    另一种方法是在使用 SOP2模式时、在按下命令按钮之前重新启动。

    [/报价]

    我已经尝试过这两种情况、很多次...

    [引用 userid="231451" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1125318/cc3200-using-uniflash-with -CP2102-or-any-other-non-FTDI-in 2022/4173958#4173958"]、如果您的硬件设计不正确、或者您的硬件未正确连接(引用)、请确保您的 UART 是否正常工作等)、

    是的、我绝对确定。 我的模块是 usr-C322。 我通过   CC3200 LaunchPad + UniFlash 的 FTDI 进行闪存、没有任何问题。  但是、从布线的角度来看、这并不是那么方便...因此我打算切换到更紧凑的电缆、在内部封装一个微型 CP2102板。

    [引用 userid="231451" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1125318/cc3200-using-uniflash-with -CP2102-or-any-other-non-FTDI-in2022/4173958#4173958"]但我从未使用过 CP2102进行过测试。 [/报价]

    我 怀疑 UniFlash 会进行一些 ID 检查、以便通过 USB 与 FTDI 制造商的代码匹配... CP2102可能完全不兼容、至少与 v3.4.1不兼容。

    V. M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    老实说、我对其他项目的 CP2102芯片没有很好的经验。 几次我看到 CP2102的驱动程序 在 Windows 中无法正常工作,没有任何明显的原因。 也许您可以使用一些具有 FT232RL 的转换器板。 市场上有大量此类板。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC3200、 我们仅支持与 FTDI 进行通信。 我相信您可以改用 FTDI 购买此类电缆、甚至可以使用小型分线板。 我还没有使用 CP2102测试其他 TI Wifi 产品。