This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:BT 音频

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, WL1801MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1118409/wl1801mod-bt-audio

器件型号:WL1801MOD
主题中讨论的其他器件:CC2564C

大家好、

您能否帮助客户进行此咨询:

"我有一个 WL 无线电模块连接到微控制器。 当我通过蓝牙将智能手机和耳机连接到 WL 模块时、我会看到两种不同的行为。

1.当我从智能手机流式传输音乐时,我可以看到音频流式传输来自 HCI 接口,我也可以将其解码为 wav 文件。 在这种情况下、我不知道来自 HCI 接口的音频是否是在 WL 模块内部传输的"镜像"信号。 换句话说、音频流是否可以从我的智能手机传输到 WL 模块、然后再传输到耳机、而无需进入微控制器?

2.当我打电话时,我可以看到在 BT_AUD_IN、BT_AUD_OUT、BT_AUD_FSYNC 和 BT_AUD_CLK 中发生了一些情况(这些信号在前一点仍然为低电平)。 为了将语音呼叫从智能手机传输到耳机、是否可能会短接 AUD_IN 和 AUD_OUT?

是否有文档或指南来详细了解 BT_AUD 接口以及 HCI 接口?"

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    1.您有两个选项可以从控制器路由音频路径:通过 HCI 转发到主机(使用 UART)或通过 PCM 接口转发到编解码器。 下面是 CC2564C 的图片、该图片也适用于 WL1801MOD:

    您没有将电话直接连接到耳机的原因吗?

    2. PCM 接口中使用这些信号。 我不熟悉线路切换、我需要调查。 我还将分享一些可能有用的文档:

    e2e.ti.com/.../CC256x-Audio-Source-User-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    e2e.ti.com/.../CC256x-TI-Bluetooth-Stack-HFPDemo-App-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    e2e.ti.com/.../CC256x-Advanced-Voice-and-Audio-Features-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    e2e.ti.com/.../CC256x-Audio-Sink-Quick-Start-User-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回答。

    [引用 userid="456020" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1118409/wl1801mod-bt-audio/4146107#4146107"]是否有原因不将电话直接连接到耳机?

    客户还有 另一个界面、允许他们控制音频流并获取一些有关媒体的信息。

    根据 图6-15、只有两种使用 WL18MOD 路由音频的方法:使用 PCM 和通过 HCI。  您能否确认是否无法实现第三种情形? (请参阅随附的)

    e2e.ti.com/.../options.zip

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    我理解您的问题。 理论上可能出现场景3、但 TI 不支持此功能。  场景2对于微处理器来说很适用、但我看到您使用的是微控制器。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回答。 如果他们决定使用方案2、您能否推荐一款适用于此应用且易于使用的微处理器?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们没有与微控制器配对的 WL8。 他们可以使用 MPU 吗? 这就是我们对 WL8的建议。

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我有一个后续问题:

    [引用 userid="456020" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/f/wi-fi-forum/1118409/wl1801mod-bt-audie/4152537#4152537"]理论上可以使用场景3、但 TI 不支持此功能

    这是否意味着有一种使用 MCU 实现此目的的方法? 我们只是在文档/源代码方面不支持它?

    [引用 userid="456020" URL" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1118409/wl1801mod-bt-audio/4153867#4153867"]他们是否可以使用 MPU?

    您能否推荐一款最适合此类应用且具有支持文档的 MPU?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    是的、这是可能的、但我们没有这样做的支持文档或知识库。

    我推荐 Sitara AM335x 平台、但任何 Linux MPU 都足够了。

    最棒的

    Jacob