主题中讨论的其他器件:CC2564C、
大家好、
您能否帮助客户进行此咨询:
"我有一个 WL 无线电模块连接到微控制器。 当我通过蓝牙将智能手机和耳机连接到 WL 模块时、我会看到两种不同的行为。
1.当我从智能手机流式传输音乐时,我可以看到音频流式传输来自 HCI 接口,我也可以将其解码为 wav 文件。 在这种情况下、我不知道来自 HCI 接口的音频是否是在 WL 模块内部传输的"镜像"信号。 换句话说、音频流是否可以从我的智能手机传输到 WL 模块、然后再传输到耳机、而无需进入微控制器?
2.当我打电话时,我可以看到在 BT_AUD_IN、BT_AUD_OUT、BT_AUD_FSYNC 和 BT_AUD_CLK 中发生了一些情况(这些信号在前一点仍然为低电平)。 为了将语音呼叫从智能手机传输到耳机、是否可能会短接 AUD_IN 和 AUD_OUT?
是否有文档或指南来详细了解 BT_AUD 接口以及 HCI 接口?"
提前感谢您。
此致、
Marvin