This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:TX1路径上的 WL18xx 40MHz TX 持续测试不工作

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MODCOM8B, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1113091/wl1835mod-wl18xx-40mhz-tx-continuous-test-on-tx1-path-not-working

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1835、、

我正在尝试使用校准器工具对2.4GHz 通道1上40MHz 初级下限执行连续发射测试。 但是、当  在 SET_TX_POWER 中选择发送路径1或同时选择发送路径1和2时、无线电不会发射任何物体:

TX1:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1

Both TX1&TX2:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 -1 3 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1

选择传输路径 2或自动时、它会按预期工作:

TX2:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 -1 2 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1

Auto Mode:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 3
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1

2.4GHz 通道1上20MHz 的测试适用于所有发送路径组合:

Auto Mode:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 1
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

TX1:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 1
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

TX2:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 1
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

Both TX1&TX2:
calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 1 0 1
calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 400 19 3000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

 2.4GHz 通道1上40MHz 主下限的参数组合是否错误?

或者这是预期行为吗?

我有两个天线配置在上  wl18xx-conf.bin:

$> wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin --get | grep ant2_4
wl18xx.phy.number_of_assembled_ant2_4 = 0x02

WL1835的固件版本:

wlcore: wl18xx HW: 183x or 180x, PG 2.2 (ROM 0x11)
wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.237
wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.70)

校准器版本为0.80

谢谢、

Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabiano、

    您是否尝试过上而不是下?

    您是否在 Ch6或7上尝试过此操作?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我重复了 通道1、6和7的测试、其中具有上初级和下初级。

    接受校准器命令。 它说照常启动 TX 仿真、但无线电不会发射任何内容。

    以下是我尝试的命令:

    40MHz Primary Upper:
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel  1 0 2
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 19 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1
    
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel  6 0 2
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 19 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1
    
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel  7 0 2
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 19 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1
    
    40MHz Primary Lower:
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel  1 0 3
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 0
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 19 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1
    
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel  6 0 3
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 6 -1 1 0 1 0 0 0 0
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 19 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1
    
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel  7 0 3
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 7 -1 1 0 1 0 0 0 0
    	calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 19 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1

    附带的是 wl18xx-conf。

    e2e.ti.com/.../wl1835_2D00_config.txt

    请告诉我您的建议、我们的部门正在处理合规性问题、等待对此提供反馈。  

    谢谢、
    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabiano、

    您是否正在测试定制板或 WL1835MODCOM8B EVM?

    执行这些命令时、频谱分析仪上的中心频率设置为多少?

    请参阅 此处校准工具用户指南中的第10页和第11页。 请注意、当传输40MHz 主上频时、应将频率的中心位置在下面的两个通道。 对于40MHz 初级下限、反之亦然。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我们已根据 WL1835MODCOM8B 设计了定制板。

    我使用的频谱分析仪一次覆盖2400MHz 至2495MHz。

    我的问题是   SET_TX_POWER 中的传输路径1或同时发送路径1和2、其中无线电不发射任何内容。 您从校准器指南中指出的页面使用自动模式(SET_TX_POWER 上的天线设置#0)。 我需要天线设置#1 (TX1)和#3 (TX1&TX2)的命令。 有关 SET_TX_POWER 参数,请参见指南的第4页。

    如前所述、我可以针对所有传输路径组合执行20MHz 测试。 在40MHz 频率下、它仅适用于自动模式(天线设置#0)和 TX2 (天线设置#2)。 换句话说、我无法像实验所需的那样将40MHz 隔离到 TX1。

    因此,我真的希望您可以尝试在您的安装程序上运行此程序;不是使用指南中的命令,而是使用命令,我说这不起作用。

    请告诉我您的测试结果。

    非常感谢、
    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabiano、

    好的、我将在我们的实验中尝试这个、并告诉您我的结果。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Seong!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    你有更新吗?

    谢谢、
    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiano、

    请在明天之前提供更新。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    你有更新吗?

    谢谢、

    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiano、

    请参阅下面的调制速率表。

    您试过20~24吗? 这些是40MHz 调制速率。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    价格21~24完全不起作用。 您试过它们吗? 以下是我使用的命令:

    calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 7 0 2
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0
    calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 'rate' 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1


    20分评价显示了我一直看到的同样的问题。 它在选择传输路径2或自动时起作用:
    TX2:
    calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 7 0 2
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 7 1 2 0 1 0 0 0 0
    calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 20 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1
    
    Auto Mode:
    calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 7 0 2
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0
    calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 20 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1


    但是、当在 SET_TX_POWER 中选择发送路径1或同时选择发送路径1和2时、无线电不会发射任何物体:
    TX1:
    calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 7 0 2
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0
    calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 20 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1
    
    Both TX1&TX2:
    calibrator wlan0 wl18xx_plt stop_tx
    calibrator wlan0 wl18xx_plt tune_channel 7 0 2
    calibrator wlan0 wl18xx_plt set_tx_power 20000 0 0 7 1 3 0 1 0 0 0 0
    calibrator wlan0 wl18xx_plt start_tx 300 20 4000 0 0 1 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1





    我对您尝试在您的实验中复制此内容的结果非常感兴趣。 不是使用指南中的命令,而是使用我所说的命令不起作用。

    请在您的实验室中尝试此操作并尽快报告吗? 合规性实验室正在等待有关此问题的解决方案。

    非常感谢、
    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiano、

    我知道。 我将在明天尝试找到一些时间来进入实验并重现此情况。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabiano、

    感谢你的等待。 我得到的结果与您相同;只有 TX2能为我工作。  

    TX2是 RF_ANT1、它是 2.4GHz SISO 的主天线。 TX1是 RF_ANT2、它是一种仅支持 MIMO (MCS8至 MCS15)的辅助天线、可实现2.4GHz MIMO 运行。

    当 WL1835MOD 处于 STA 模式时、您可以同时执行20MHz SISO 和 MIMO。 但是、对于40MHz 频率、只能在 RF_ANT1 (TX2)是2.4GHz SISO 的主天线的情况下执行 SISO 操作。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    在任何情况下都不会从 RF_ANT2 (TX1)发出2.4GHz 40MHz 信号、这是正确的吗?

    我 在此假设 wlconf (wl18xx.phy.spare0)上没有对主天线进行任何更改。   

    谢谢、
    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiano、

    没错。  

    BR、