主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我们正在使用具有 CC3235MODSF 的定制硬件进行开发。 最近,我们遇到了一个问题,我们正在寻找了解原因的方法。
4个引脚与 BATT (系统转换为3.3V)、GND、UART_TX 和 UART_RX 等硬件外露。 因此、每次插入电池时、器件都会启动。 此外、我们的 SOP 引脚保持悬空且不会暴露在外。 硬件外壳需要打开才能对生产时完成的电路板进行编程。 进一步的固件更新通过 OTA 完成。
器件在大多数情况下工作正常、但偶尔会唤醒模块。 恢复的唯一方法是使用 Uniflash 并重新对电路板进行编程。 否则、它会卡在未知状态。 这可能是由于插入电池时的电压波动造成的。
那么、第一个问题是、这可能是什么原因? 我们是否应该向 SOP 引脚添加上拉或下拉?
我们一直在寻找一种方法来安全地确保这种情况永远不会发生。 我找到了"恢复出厂配置"功能、但无法使用。 该设置在 Uniflash 项目中启用:

但是、在我使用 Uniflash 刷写器件后、我在内部看不到文件"factory.img":

那么第二个问题是、我们如何使用该功能?
如果您能帮助我理解并解决问题、那将会很棒。 谢谢。
欧格尔肯