This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:具有 CC3235MODSF 的定制硬件卡在未知状态

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1115269/cc3235modsf-custom-hardware-with-cc3235modsf-gets-stuck-in-an-unknown-state

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们正在使用具有 CC3235MODSF 的定制硬件进行开发。 最近,我们遇到了一个问题,我们正在寻找了解原因的方法。

4个引脚与 BATT (系统转换为3.3V)、GND、UART_TX 和 UART_RX 等硬件外露。 因此、每次插入电池时、器件都会启动。 此外、我们的 SOP 引脚保持悬空且不会暴露在外。 硬件外壳需要打开才能对生产时完成的电路板进行编程。 进一步的固件更新通过 OTA 完成。

器件在大多数情况下工作正常、但偶尔会唤醒模块。 恢复的唯一方法是使用 Uniflash 并重新对电路板进行编程。 否则、它会卡在未知状态。 这可能是由于插入电池时的电压波动造成的。

那么、第一个问题是、这可能是什么原因? 我们是否应该向 SOP 引脚添加上拉或下拉?

我们一直在寻找一种方法来安全地确保这种情况永远不会发生。 我找到了"恢复出厂配置"功能、但无法使用。 该设置在 Uniflash 项目中启用:

但是、在我使用 Uniflash 刷写器件后、我在内部看不到文件"factory.img":

那么第二个问题是、我们如何使用该功能?

如果您能帮助我理解并解决问题、那将会很棒。 谢谢。

欧格尔肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ogulcan、

    您是否已从此 页面申请设计审查

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法看到映像文件、但它保留在 SFLASH 中。

    调用它的过程可以是通过软件或通过硬件。

    您可以在 NWP 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf?ts=1657043120406&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上阅读所有相关内容

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我相信我们的硬件团队对此负责。 如果您认为有必要、我会要求他们提交设计审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    实际上、我已经在 NWP 用户指南上阅读了所有相关内容。 与您所说的相反、有论坛帖子供人们查看"Factory.img":

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/960054/cc3235modsf-which-files-are-essential-on-sflash/3546900

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/988484/launchxl-cc3235sf-code-reason-in-simplelinktm-wi-fi-at-command-user-s-guide/3651367

    那么、什么是准确的信息? 我能看到"Factory.img"文件吗? 如果没有、我如何确保它在那里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogulcan、

    是的、我建议这是必要的。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。

    很抱歉让人产生误解、但应该显示它。

    您能否连接到 Uniflash 并点击"Online User Files"查看您得到的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我们在这里度过了一个漫长的假期。

    @Seong

    我已将链接转发给我们的硬件专家。 他将提交设计审核。

    @Shlomi

    感谢你的帮助。 我一直在"用户文件"下查找。 单击"联机用户文件"时、我可以看到其他文件。

    您能告诉我为什么"phya.cal"文件是删除线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个关于此问题的更新。 我们的一个器件卡在相同的未知状态下、我连接了 Uniflash 尝试读取"联机用户文件"。 我可以连接到设备、但我收到以下"80、'API blocked\File System locked"错误:

    然后、我尝试拉取 SOP[2:0]= 011引脚并切换 nRESET。 设备使用出厂映像重新启动。

    这是否意味着问题是我们所怀疑的? 器件意外进入 UARTLOAD 模式并保持锁定状态、直到强制恢复出厂设置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您看到的、phybg.cal 是一个有效文件、因为2.4GHz 频带涵盖了所有通道。

    使用5GHz 时、子频带很少、每次调整新子频带时都会进行校准。

    但是、由于每个子频段有大量的校准数据需要存储、因此 phya.cal 文件仅保存最后一个校准子频段。

    此外,为了节省存储此文件的时间,仅在调用 sl_Stop()时,文件才会更新到文件系统。

    只有当器件退出休眠(而不是从关断状态退出)时、它才会保持有效、与 sl_Stop ()之前的最后一个通道使用相同的通道、并且 Vbat 测量值高于2.6V。 因此、在这种情况下、您实际上会退出关断状态、因此您会将其视为无效文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。

    我在邮件上方的最新问题是什么? 为什么设备出现"文件系统锁定"错误?

    此外、我们将 SOP 引脚保持 NC 状态 而不在硬件中进行任何外部上拉或下拉。 每次为 CC3235MODSF 供电时、SOP0和 SOP1引脚始终处于低电平、但 SOP2引脚的行为如下(高电平持续大约10ms):

    我们怀疑这可能会导致器件进入 UARTLOAD 模式并卡住。

    您能告诉我们为什么会发生这种情况吗? 此外、我们如何确保 SOP2引脚始终为低电平?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将让 Seong 评论 SOP2、但据我所知、该引脚具有双重功能:作为 SOP[2](器件运行模式)、以及作为外部 TCXO 使能。 作为一个 TXCO 使能、此引脚是一个加电输出并且被驱动为逻辑高电平。 在休眠低功耗模式下、该引脚处于高阻态、但在 SOP 模式下被下拉以禁用 TCXO。 根据 DS、您需要在该引脚上连接一个100K 下拉电阻器。

    关于"文件系统锁定"消息、器件进入 UARTLOAD 模式并不是问题、因为即使在这种模式下、器件也应与芯片组通信并获取文件系统(正如您所做的那样)。 这意味着文件系统由于某种原因被锁定、除非您恢复出厂或重新编程、否则无法执行大量操作。 如果我有任何线索、让我来看看。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ogulcan、

    您观察到的 SOP2行为在器件上电时是预期行为、因此这不是问题的根源或副产品。

    实际上、模块内部的每个 SOP 引脚上都有100k 的内部下拉电阻器。

    BR、