This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TI 文档中、我找到了两条有关该主题的不同陈述:"NWP 日期和时间设置的持久性"。 它们可以不同的解释。
1. SimpleLink Wi-FiCC3x20、CC3x3x 网络处理器 SWRU455M,部分持久性
我知道:如果系统持续模式设置为"persistent"、则仅会将日期和时间的新写入值保存到闪存中。
2. SimpleLink Wi-FiCC3x20、CC3x3x 内置安全功能 SWRA509C,第2.2.3.7节
它说:"设置日期和时间会导致对串行闪存执行写入操作、因此应成为闪存耐久性考虑的一部分。"
有一条关于"持久模式"设置的声明。
如果系统持续配置设置为 false 并且使用 sl_Device Set 写入时间/日期、我希望确保没有写入周期。
此致、
罗马
是的、使用 sl_DeviceSet 时、时间和日期将写入闪存。