This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:SL_DEVICE_General_DATE_TIME 持久模式

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1117149/cc3220sf-sl_device_general_date_time-persistent-mode

器件型号:CC3220SF

您好!

在 TI 文档中、我找到了两条有关该主题的不同陈述:"NWP 日期和时间设置的持久性"。 它们可以不同的解释。

1. SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器 SWRU455M,部分持久性

我知道:如果系统持续模式设置为"persistent"、则仅会将日期和时间的新写入值保存到闪存中。

2. SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 内置安全功能 SWRA509C,第2.2.3.7节

它说:"设置日期和时间会导致对串行闪存执行写入操作、因此应成为闪存耐久性考虑的一部分。"
有一条关于"持久模式"设置的声明。

如果系统持续配置设置为 false 并且使用 sl_Device Set 写入时间/日期、我希望确保没有写入周期。

此致、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="135733" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1117149/cc3220sf-sl_device_general_date_time-persistent-mode"]如果系统持续配置设置为 false 并使用 quote/sl_set[器件时间]、我希望确保没有写入写入写入周期。]

    是的、使用 sl_DeviceSet 时、时间和日期将写入闪存。