在活动且稳定的连接上、器件偶尔会显示此断开事件:
[一般事件]-致命错误!
状态:-109 (SL_General_ERROR_CON_Mgmt_status_disconnect_during _connect)
发件人:5.
发生这种情况后、我有一个器件成功重新连接到 AP、但有时此错误是恒定的、器件永远不会重新连接。
我注意到、这似乎每隔30分钟就会发生一次、然后再重新连接。
同一固件上的其他器件由于 相同的错误而无法进行初始连接。
我在论坛上搜索过一些、但没有找到解决方案。
我们的器件位于 CC3100的最新 SDK 版本上、器件的 RSSI 范围为-17至-30 (器件现在连接到路由器)。
我们的器 件仅在802.11 b/g/n 条件下在2.4GHz 范围内工作。我已确保路由器仅使用这些参数运行、并禁用任何漫游功能、信号强度设置为高电平。 这是我正在使用的路由器供参考: AX1800 Wi-Fi 6路由器。 我已经尝试过多个 AP/路由器、遇到了类似问题。
我将尝试使用 其中的几个断开连接来捕获 NWP 日志。 将很快回复日志。
还有其他可以尝试的吗?
谢谢你