This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:间歇性断开

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1108662/cc3100-sporadic-disconnects

器件型号:CC3100

在活动且稳定的连接上、器件偶尔会显示此断开事件:

SL_WLAN_DISCONNECT 漫游触发器 BSS_LOSS (109)
该一般错误事件:

[一般事件]-致命错误!
状态:-109 (SL_General_ERROR_CON_Mgmt_status_disconnect_during _connect)
发件人:5.

 发生这种情况后、我有一个器件成功重新连接到 AP、但有时此错误是恒定的、器件永远不会重新连接。

我注意到、这似乎每隔30分钟就会发生一次、然后再重新连接。

同一固件上的其他器件由于 相同的错误而无法进行初始连接。

我在论坛上搜索过一些、但没有找到解决方案。

我们的器件位于 CC3100的最新 SDK 版本上、器件的 RSSI 范围为-17至-30 (器件现在连接到路由器)。

我们的器 件仅在802.11 b/g/n 条件下在2.4GHz 范围内工作。我已确保路由器仅使用这些参数运行、并禁用任何漫游功能、信号强度设置为高电平。 这是我正在使用的路由器供参考: AX1800 Wi-Fi 6路由器。 我已经尝试过多个 AP/路由器、遇到了类似问题。

我将尝试使用 其中的几个断开连接来捕获 NWP 日志。 将很快回复日志。

还有其他可以尝试的吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不熟悉此特定型号。这是 Linksys 路由器吗?

    我们需要查看日志(NWP 和 AIR 监听器)以了解该问题。

    当我们跟踪 AP 信标时、通常会报告 BSS 损耗。 如果 AP 停止传输(我们显示这是过去发生的)或从预期窗口传输、是否可以在禁用节能(始终开启的策略)的情况下进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个 TP-link 路由器。

    下面是 NWP 日志(断开 几次):

    e2e.ti.com/.../NWP_5F00_Logs.txt

    我使用   tcpdump 监听流量(发生断开连接大约3次)。 我如何将此信息秘密发送给您?

    注意:日志不同步、它们引用同一问题的不同实例/捕获。

    顺便说一下、 NWP 日志似乎非常有用、因为我看到有很多人要求它。 是否有 公共工具 可自行解码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NWP 日志还不能由我们的客户解码。 我们将来可能会启用此功能。

    您可以使用 dropbox / google drive 提供监听器日志。

    我将向您发送"友谊"请求、以便您可以私下提供链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、NWP 日志显示、我们在听不到 AP 的信标后断开连接。

    提供的监听器日志缺少连接详细信息(它被过滤掉或您监听了错误的信道)。

    您是否尝试过始终开启的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 SL_policy_PM 策略配置为始终打开、是的。

    我在嗅探错误的频道、对、抱歉。 不过,情况很奇怪。 我将路由器上的2.4GHz 连接配置为使用特定通道(6)(发射功率仍然为"高")、现在不再发生断开连接。 我让它运行了很多小时、它没有断开一次。 它将在一个小时前多次发生。

    当我看到断开连接发生时、我将再次开始捕获、并在执行此操作时在这里放置一个有用的日志捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能在另一个通道上遇到一些干扰、导致信标丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是这样。 2.4GHz 的当前配置为:

    • 最大发射功率
    • 通道宽度@ 20MHz
    • 通道11
    • 修复了802.11 b/g/n

    一天都没有断开连接。