This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:基于 LAUNCHXL-CC3235SF 的定制板

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3235SF, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1107776/launchxl-cc3235sf-custom-board-based-on-launchxl-cc3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件: CC3235SFUNIFLASHSysConfig

各位专家,您好。

LAUNCHXL-CC3235SF 具有用于 USB 调试的 TM4C1294NCPD、因此它可以通过 USB 端口提供控制台和下载功能。

但是、我不想在 CC3235SF 定制板中使用 TM4C1294NCPD。

因此、我想确保有几个方面。

是否可以在不使用 LAUNCHXL-CC3235SF 中的 TM4C1294NCPD 的情况下获取控制台消息并使用调试功能?

例如、将 P55、P57 (UART0)连接到定制板中的外部端口是否 会提供控制台消息?

并且、将 LAUNCHXL-CC3235SF 中的 J8连接到 XDS200是否可以下载 RTOS、二进制文件并使用 CCS 或 uniflash 进行调试?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    板载 XDS110仿真器(TM4C129xx)是可选的、这意味着绝对可以在 J8上使用外部 JTAG 进行调试。  

    有关使用 Uniflash 对器件进行编程的更多信息、请查看 此应用手册

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我 有几个问题。

    根据 cc3235sf 硬件设计检查清单,引脚55和57用于闪存固件。

    这是否意味着有两种刷写固件的方法:

      a.通过使用 JTAG

      b.使用 UART

    我是对的吗?

    那么引脚(引脚55和引脚57)应该只用于闪存固件?

    也可以用于 UART?

    3.当它通电时,谁决定 UART 或闪存之间的引脚的使用?

    非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 SysConfig 指定引脚55和57、以通过 JTAG 刷写器件或用作 UART 通道。 无法设置它们来完成这两项任务。 SysConfig 工具指定引脚将在哪个函数中工作。  

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我 有几个问题。

    1.在软件中使用初始过程设置 SysConfig。对吗?

    2.

    引脚55和引脚57可配置为 UART。

    是否可以将引脚用作调试控制台(printf 输出)?

    是否可以将这些引脚用作通用 RS232端口?

    如何指定在引导顺序的两个选项中配置哪一个?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 SysConfig 是您应在软件应用程序中配置的第一项操作。 有关 SysConfig 的更多信息、请参阅 SysConfig 映像创建器文档

    引脚55和57可配置为 UART。 您可以使用这些引脚通过 UART 进行编程和调试、但不能作为 RS232进行连接。 SysConfig 中选择的选项指定引脚在引导时的配置方式。

    最棒的

    Ryan