主题中讨论的其他器件: CC3235SF、 UNIFLASH、 SysConfig
各位专家,您好。
LAUNCHXL-CC3235SF 具有用于 USB 调试的 TM4C1294NCPD、因此它可以通过 USB 端口提供控制台和下载功能。
但是、我不想在 CC3235SF 定制板中使用 TM4C1294NCPD。
因此、我想确保有几个方面。
是否可以在不使用 LAUNCHXL-CC3235SF 中的 TM4C1294NCPD 的情况下获取控制台消息并使用调试功能?
例如、将 P55、P57 (UART0)连接到定制板中的外部端口是否 会提供控制台消息?
并且、将 LAUNCHXL-CC3235SF 中的 J8连接到 XDS200是否可以下载 RTOS、二进制文件并使用 CCS 或 uniflash 进行调试?
非常感谢。