主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3235SF、 SysConfig
我正在使用 CCS 版本:11.2.0.00007。
编译器版本:TI v20.2.5.LTS
我从 SimpleLink SDK 构建 network_terminal 项目示例以用于 LAUNCH-CC3235SF 板。 它在调试文件夹中创建了工程的.out 和.bin 文件。 当我从 CCS 下载.out 文件时、Run->Load->Select Program to Load、它会显示下载窗口并执行程序、但当我重置电路板时、它会执行电路板中的原始程序、而不是我下载的程序。 这意味着我下载的新程序不会进入主板的闪存。

我还使用 UNIFLASH 工具版本8.0.0下载了.bin 文件、将地址指定为0x01000800、但它也不会进入闪存。 我还注意到、通过项目属性无法生成.elf 文件->常规将输出格式显示为.elf。

有人可以帮助指导我如何在 CC3235SF_LAUNCHXL 板的闪存中下载编译的程序吗?
谢谢、
Pradeep