This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:LAUNCHXL-CC3235SF

Guru**** 2551400 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127940/launchxl-cc3235sf-launchxl-cc3235sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235SFSysConfig

我正在使用 CCS 版本:11.2.0.00007。

编译器版本:TI v20.2.5.LTS

我从 SimpleLink SDK 构建 network_terminal 项目示例以用于 LAUNCH-CC3235SF 板。 它在调试文件夹中创建了工程的.out 和.bin 文件。 当我从 CCS 下载.out 文件时、Run->Load->Select Program to Load、它会显示下载窗口并执行程序、但当我重置电路板时、它会执行电路板中的原始程序、而不是我下载的程序。 这意味着我下载的新程序不会进入主板的闪存。  

我还使用 UNIFLASH 工具版本8.0.0下载了.bin 文件、将地址指定为0x01000800、但它也不会进入闪存。 我还注意到、通过项目属性无法生成.elf 文件->常规将输出格式显示为.elf。

有人可以帮助指导我如何在 CC3235SF_LAUNCHXL 板的闪存中下载编译的程序吗?  

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    要在重新启动后保持代码、您需要将映像上载到 SPI 闪存中。 这可以通过 SysConfig 映像创建器或 Uniflash 来完成。 我认为您使用 Uniflash 的方式有误。 请阅读本文档本文档

    BTW...二进制文件中有一个带有“特殊”头文件的选项,但现在我们跳过此选项。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的建议。 这解决了我的问题。

    此致、

    Pradeep