This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:加载程序时出错。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127750/cc3235modsf-something-wrong-about-loading-the-program

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

以下是客户的请求:

当客户加载程序时出现问题、如何处理?

误差如下图所示:

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果客户使用 Uniflash 对电路板进行编程、则应加载 .bin 而不是.out。 此外、您是否可以让客户确保他们处于开发模式而不是生产模式? 这可以在 image.syscfg >常规设置>映像模式中进行验证。 请 在此处查看更多详细信息

    最棒的

    Jacob