This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:关于扫描编号、漫游、WMM-PS (U-ASPD)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about-scan-number-roaming-wmm-ps-u-aspd

器件型号:CC3135MOD

各位专家、您好!

请允许我确认 CC3135MOD 支持的功能。

[第1季度]
SWRU455M 表示 CC3135MOD 最多可扫描30个结果、这是否意味着用户最多只能获得30个结果?
 在软漫游期间扫描时、是否有30多个 AP 在内部扫描、最强的 AP 连接到最强的 AP?
如果超过30次、最大扫描次数是多少?

[第2季度]
CC3x35是否支持 WMM-PS (U-APSD)?
或者、如果支持除 WiLink 系列之外的任何其他无线模块、我们希望了解这些模块。

[参考信息]
SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 网络处理器(修订版 M)
CC3135MOD:软件漫游
CC3220S:WMM 测试报告
CC3200是否支持 WMM/QoS?

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、右侧、

    [引用 userid="402494" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about -scan-number-roaming-wMM-ps-u-aspd"][Q1]
    SWRU455M 表示 CC3135MOD 最多可扫描30个结果、这是否意味着用户最多只能获得30个结果?
     在软漫游期间扫描时、是否有30多个 AP 在内部扫描、最强的 AP 连接到最强的 AP?
    如果超过30次、最大扫描次数是多少?[/QUERP]

    是30是最大值、扫描结果仅包含多达30个条目。  

    [引用 userid="402494" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about -scan-number-roaming-wMM-ps-u-aspd"][Q2]
    CC3x35是否支持 WMM-PS (U-APSD)?
    或者、如果除 WiLink 系列之外还有任何其他受支持的无线模块、我们希望了解这些模块。

    我认为我们不支持此功能、但您可以在 此处再次查看

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="456020" URL" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/wi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about 扫描号码漫游-WMM-ps-ps-u-aspd/4165204#4165204"]
    [第1季度]
    SWRU455M 表示 CC3135MOD 最多可扫描30个结果、这是否意味着用户最多只能获得30个结果?
     在软漫游期间扫描时、是否有30多个 AP 在内部扫描、最强的 AP 连接到最强的 AP?
    如果超过30次、最大扫描次数是多少?

    是30是最大值、扫描结果仅包含多达30个条目。  

    [/报价]

    当客户在可见30个以上接入点的环境中连接时、使用"SL_WlanGetNetworkList"检索"sl_WlanConnect"的扫描结果、检索到的接入点数量为30。 但是、SSID 由"sl_WlanConnect"指定的 AP 不在列表中、但连接本身是通过指定的 SSID 连接到 AP。

    问题3:这让我相信内部正在扫描30多个 AP、这是正确的吗?

    Q4:同样、漫游扫描使用的规范是否相同? 如果不同、您能否告诉我们它们有何不同?

    [引用 userid="456020" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about -scan-number-roaming-wMM-ps-u-aspd/4165204#4165204"]我认为我们不支持此功能,但您可以 在此处查看[双引号]。

    我明白了。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    很抱歉让你着急。 Q3、Q4是否有任何更新?  如果您在回答有关此主题的部件时遇到困难、或者您可以离线回答、请告知我们哪一个。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、右侧、

    [引用 userid="402494" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about -scan-number-roaming-wMM-ps-u-aspd/4165317#4165317"]问题3:这让我相信内部扫描的 AP 数量超过30个[引用]

    是的、你是对的。 在内部、我们扫描30多个 AP、并根据滤波器确定要显示哪些 AP。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/wi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about -scan-number-roaming-wMM-ps-u-aspd/4165317#4165317]Q4:同样的漫游规范是否也适用于漫游扫描? 如果不同、您能否告诉我们它们有何不同?

    漫游扫描基于之前扫描的结果。 它搜索具有最多 AP 的信道并提供<=30结果。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢你的答复。 我明白了。

    [引用 userid="456020" URL" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wi-fi -forum/1122530/cc3135mod-about -scan-number-roaming-wMM-ps-u-aspd/4181043#4181043"]是的、您是对的。 在内部、我们扫描30多个 AP、并根据筛选条件确定要显示哪些 AP。[/quot]

    问题5:顺便说一下、内部扫描的 AP 数量是否最大?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、右侧、

    [引用 userid="402494" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/1122530/cc3135mod-about -scan-number-roaming-wMM-ps-u-aspd/4184523#4184523"]Q5:顺便说一下,内部扫描的 AP 数量是否为最大?]

    我认为内部扫描的 AP 数量不是最大的。  扫描结果中仅保存了30个符合扫描条件的 AP。 扫描的任何其他 AP 都不会保存到设备内存中。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jacob、

    很抱歉耽误您的回复。 我明白了。 如果客户有任何其他问题、请允许我再次与您联系。

    感谢您的支持。

    此致、
    还不错