Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
各位专家、您好!
请允许我确认 CC3135MOD 支持的功能。
[第1季度]
SWRU455M 表示 CC3135MOD 最多可扫描30个结果、这是否意味着用户最多只能获得30个结果?
在软漫游期间扫描时、是否有30多个 AP 在内部扫描、最强的 AP 连接到最强的 AP?
如果超过30次、最大扫描次数是多少?
[第2季度]
CC3x35是否支持 WMM-PS (U-APSD)?
或者、如果支持除 WiLink 系列之外的任何其他无线模块、我们希望了解这些模块。
[参考信息]
SimpleLink Wi-FiCC3x20、CC3x3x 网络处理器(修订版 M)
CC3135MOD:软件漫游
CC3220S:WMM 测试报告
CC3200是否支持 WMM/QoS?