This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:下载突然中止

Guru**** 2505785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1059747/cc3235mods-download-abruptly-aborts

器件型号:CC3235MODS

我们的产品存在一个问题、即无法从 http 服务器下载文件。

详细信息
处理器:CC3235MOD
WiFi: SimpleLink Wi-Fi Internet-on-a chip
文件大小:~3.2MB
在文件突然停止之前成功下载的文件百分比: 多个运行中不确定;有时介于18%至20%之间
源代码中使用的 AT 命令: HttpReadResBody、大小为512字节
分析
我们已通过 Wireshark 确认、托管文件的 http 服务器不是问题的原因。  请参阅下面 Wireshark 屏幕截图中的最后一行。  这显示  TexasIns_8b:9b:51响应缺失。  这与下载过早停止的位置完全相同。
问题/请求
您能否用 C 语言提供一个带有特定示例的 AT 命令、说明我们如何确定导致下载突然停止的原因?  否则、您会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Wireshark 监听器仅显示从 DUT 传输的多播 mdns 数据包、未看到 http 数据包。

    您确定这是正确的监听器捕获吗?

    Shlomi