This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:与 RFID 进行 SPI 通信

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1059388/launchxl-cc3235sf-spi-communication-with-rfid

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

尊敬的 TI:

我正在使用 PN532 RFID 芯片与 SPI 通信。 我已经 通过  RFID 在单次事务中发送和接收数据到已建立的固件版本、但我所说的 rxbuffer 仅多次接收255。

我的代码位于此处:

masterTxBuffer[0]= 0x00;//前导码=始终为0x00


masterTxBuffer[1]= 0x00;//开始代码=字节1始终为0x00


masterTxBuffer[2]= 0xFF;//开始代码=字节2始终为0xFF


masterTxBuffer[3]= 2;//LEN =数据包长度 TFI 字节加上此数据包中的字节

masterTxBuffer[4]= 254;//LCS =[LEN + LCS]的数据包长度校验和低字节= 0x00
//1+255 = 256、其低字节为0。

masterTxBuffer[5]= 0xD4;//TFI = 0xD4用于与 PN532的通信、或0xD5用于与 PN532的通信(D4为 dec212)


masterTxBuffer[6]= 0x02;//PD0 =第一个数据包字节


masterTxBuffer[7]= 42;//DCS =[TFI + PD0 + PD1 +…的校验和低字节 + PDN + DCS]= 0x00
//0+212+2+0+DCS=256

masterTxBuffer[8]= 0x00;//后同步码=始终为0x00

masterTxBuffer[9]= PN532_SPI_DATAWRITE;

spiTransaction.count = 10;
spiTransaction.txBuf = masterTxBuffer;
spiTransaction.rxBuf = masterRxBuffer;

transferOK= SPI_transfer (masterSpi、&spiTransaction);
if (转让)

display_printf (display、0、0、"从主设备传输数据");

谢谢此致