尊敬的 TI:
我正在使用 PN532 RFID 芯片与 SPI 通信。 我已经 通过 RFID 在单次事务中发送和接收数据到已建立的固件版本、但我所说的 rxbuffer 仅多次接收255。
我的代码位于此处:
masterTxBuffer[0]= 0x00;//前导码=始终为0x00
masterTxBuffer[1]= 0x00;//开始代码=字节1始终为0x00
masterTxBuffer[2]= 0xFF;//开始代码=字节2始终为0xFF
masterTxBuffer[3]= 2;//LEN =数据包长度 TFI 字节加上此数据包中的字节
masterTxBuffer[4]= 254;//LCS =[LEN + LCS]的数据包长度校验和低字节= 0x00
//1+255 = 256、其低字节为0。
masterTxBuffer[5]= 0xD4;//TFI = 0xD4用于与 PN532的通信、或0xD5用于与 PN532的通信(D4为 dec212)
masterTxBuffer[6]= 0x02;//PD0 =第一个数据包字节
masterTxBuffer[7]= 42;//DCS =[TFI + PD0 + PD1 +…的校验和低字节 + PDN + DCS]= 0x00
//0+212+2+0+DCS=256
masterTxBuffer[8]= 0x00;//后同步码=始终为0x00
masterTxBuffer[9]= PN532_SPI_DATAWRITE;
spiTransaction.count = 10;
spiTransaction.txBuf = masterTxBuffer;
spiTransaction.rxBuf = masterRxBuffer;
transferOK= SPI_transfer (masterSpi、&spiTransaction);
if (转让)
{
display_printf (display、0、0、"从主设备传输数据");
}
谢谢此致