This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:Gang 编程/标签连接器引脚排列

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1065357/launchcc3235mod-gang-programming-tag-connector-pinout

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF

尊敬的专家:

我想使用 J14连接器在 launchpad 板上刷写 CC3235MODSF 模块的内部 SPI 闪存。 我正在使用 Cheetah SPI 主机适配器 和一个标签连接器(TC2050-IDC-NL)。

我看到 J14封装的引脚分配与 SPI 适配器的引脚分配不兼容。

它们有什么不同的原因吗? 那么 TI 如何使用此连接器?

在编程过程中,我是否需要将 Reset 连接到 GND,或者它已经由 SPI 适配器完成?

此致、

布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brahim、

    我将深入研究、下周再见。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    好的、我将等待您的回复。

    BR、

    布拉希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brahim、

    我今天能够对它进行研究。  我们以前所做的是使用  电缆将 Cheetah SPI 主机适配器连接到标签连接器(TC2050-IDC-NL)上的正确引脚、而不是直接连接带状电缆。

    在编程过程中、应将复位连接到 GND。  

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    这也是我所做的。 对于未来的 PCB、我认为最好更改引脚布局、以便带状电缆可以直接连接到 Cheetah。

    BR、

    布拉希姆