主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我正在使用 CC3235SF Launch Pad 并尝试"Subscribe_publish_sample"。 当我尝试将映像加载到控制器时、会出现此错误。

我的 Launchpad 跳线设置如下:

我的 CCS 版本:

请分享您的建议。
此致、
Karthik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Karthik、
我假设电路板上电上电未解决该问题?
您可以尝试的其他操作如下:
CCS 中的测试连接。 您能否从 CC3235SF.ccxml 发布"测试连接"的结果?

2. 尝试使用 SWD 而不是4线制 JTAG。 这涉及将 SOP 模式更改为0-0-1、 将 CCS 目标配置更改为*。 您必须在此更改后重新启动设备。
您可以尝试这些调试步骤吗?
谢谢、
Jacob
您好、Jacob、
1."测试连接"输出如下所示:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\karp摇 摄\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1020\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2021年1月1日"。
库构建时间为'11:25:57'。
库软件包版本为'9.3.0.00032'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
2. 我按照你的指示-结果仍然相同

SWD 的 SOP 跳线设置如下所示:

此致、
Karthik
您好、Karthik、
这些跳线设置适用于 SOP 001 - 2线 JTAG。 您能否 按照 这 篇 SimpleLink 文章将跳线移回010 (默认值)并尝试在 UniFlash 中将电路板切换到开发模式? 我相信您可能会因为您当前的 SOP 配置而看到该错误。 如果尚未选择要闪存的二进制文件、则还需要选择该二进制文件。
请按照本指南操作、并告诉我这是否适合您。
谢谢、
Jacob
附加的图像似乎不是很清晰。 请在此处提供 aws_iot_config.h 中的内容
#define AWS IOT 根 CA 文件名"/cert/ca.pem //<根 CA 文件名
#define AWS IOT certificate_filename "/cert/cert.pem //<器件签名的证书文件名
#define AWS IOT 专用密钥文件名"/cert/key.pem //<设备专用密钥文件名
您好、Karthik、
您可以尝试使用演示中提供的默认虚拟证书吗? 这将有助于隔离问题。
如果默认情况下演示正常、则应根据 SimpleLink Wi-Fi 证书处理指南确保证书链有效:
谢谢、
Jacob