This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1053131/cc3235sf-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在使用 CC3235SF Launch Pad 并尝试"Subscribe_publish_sample"。 当我尝试将映像加载到控制器时、会出现此错误。

我的 Launchpad 跳线设置如下:

我的 CCS 版本:

请分享您的建议。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您的跳线设置正确。 为了解决此问题、我通常对电路板进行下电上电。 您是否处于开发模式下的编程? 您可以通过查看 image.syscfg >常规设置>映像模式在 CCS 中找到该选项:

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、仅限 DEVELOPMENTMODEE。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我假设电路板上电上电未解决该问题?

    您可以尝试的其他操作如下:

    CCS 中的测试连接。 您能否从 CC3235SF.ccxml 发布"测试连接"的结果?  

    2. 尝试使用 SWD 而不是4线制 JTAG。 这涉及将 SOP 模式更改为0-0-1、 将 CCS 目标配置更改为*。  您必须在此更改后重新启动设备。

    您可以尝试这些调试步骤吗?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1."测试连接"输出如下所示:

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\karp摇 摄\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs1020\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
    库构建日期为"2021年1月1日"。
    库构建时间为'11:25:57'。
    库软件包版本为'9.3.0.00032'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 XDS110功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试成功。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试成功。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

    2. 我按照你的指示-结果仍然相同
           

          SWD 的 SOP 跳线设置如下所示:

             

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 SWD 的 SOP 设置、图像缺失。 请查看以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    这些跳线设置适用于 SOP 001 - 2线 JTAG。 您能否 按照  这 篇 SimpleLink 文章将跳线移回010 (默认值)并尝试在 UniFlash 中将电路板切换到开发模式? 我相信您可能会因为您当前的 SOP 配置而看到该错误。 如果尚未选择要闪存的二进制文件、则还需要选择该二进制文件。

    请按照本指南操作、并告诉我这是否适合您。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我从一开始就关注 Simplelink 文章。 即使现在、将 SOP 模式更改为 JTAG 后、也会抛出相同的错误。

    但我发现了一个有趣的问题-当我尝试在没有任何证书的情况下刻录映像时、它成功了。 但是、当我尝试添加密钥/证书/根 CA 时、会抛出错误。

    我的证书:

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它与证书/密钥文件有关...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用简单模式。 在此模式下、Uniflash 会自动添加运动场证书。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、正在尝试加载从 我的亚马逊帐户创建的真实证书、私钥和根 CA。 我更喜欢使用这种方法进行测试、而不是使用虚拟证书。 请分享您的意见。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经相应地修改了这些宏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确保该示例适用于默认设置、我对 Subscribe_publish_example 进行了编程、就像对 TI 芯片一样。 在串行端口中,它说它无法发布或订阅该主题...它与证书有关,还是与 AWS 帐户中的策略有关?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我将在下周跟进此请求。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您如何提供证书? 有两个主要选项:

    1.在文件系统中提供*。pem

    2.在工程中编译的源文件中将*。pem 列为字符串

    您是否在应用程序日志中收到任何错误?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    对于问题#2、我更新了证书名称的源文件

    对于问题1、我尝试使用 Uniflash "Burn"选项加载证书。  

    我假设证书和代码二进制文件都将使用 Uniflash "Burn"选项在 Go 中加载。

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的图像似乎不是很清晰。 请在此处提供 aws_iot_config.h 中的内容

    #define AWS IOT 根 CA 文件名"/cert/ca.pem //<根 CA 文件名
    #define AWS IOT certificate_filename "/cert/cert.pem //<器件签名的证书文件名
    #define AWS IOT 专用密钥文件名"/cert/key.pem //<设备专用密钥文件名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    您可以尝试使用演示中提供的默认虚拟证书吗? 这将有助于隔离问题。

    如果默认情况下演示正常、则应根据 SimpleLink Wi-Fi 证书处理指南确保证书链有效:  

      

    谢谢、
    Jacob