This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD 固定频率软件

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1053667/wl1835mod-wl1835mod-fixed-frequency-software

器件型号:WL1835MOD

您好、先生、

我们已将器件与 WL1835MOD 一起提交进行了 RED 测试(EN30028)。

在测试实验室方面、我们有一个关于固定频率软件的问题。

请为上述模块提供固定频率软件、以便我们继续进行外部 CERT 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    请查看本用户指南的第5.3节。 它介绍了如何使用 RTTT 设置单音。 您也可以在整个指南中找到有关 RTTT 的更多信息:  

    https://www.ti.com/lit/swau085 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabeeh,

    非常感谢您的帮助。

    本实验还有一个关于相同问题的查询。

    在第3节中、建议使用3种模式、但我们应该使用哪种模式以及如何连接到模块。

    我请求您 提供有关连接方法的观点。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpan、

    我建议使用串行端口模式。 针对 WLAN RS232接口引脚排列 GPIO1 (引脚27)和 GPIO2 (引脚26)、以启用用于控制射频测试的 RTTT 工具。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    感谢您的回答。 我对此表示赞赏。

    正如您所建议的、我们也可以使用 HCI 测试仪工具为蓝牙实现它。

    等待您的回复!!!

    此致

    Arpan Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    有关使用 HCI 进行 BT 测试的信息、请参阅 WL8硬件集成指南中的第9.6节

    您还可以在 此处下载 WL18xx Bluetopia PM Bluetooth RF Testing Guide

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的支持。

    我已获得射频测试指南并阅读了该指南、但由于我不熟悉此领域、我需要您的帮助。

    我们需要该产品能够在2402,2440和2480MHz 的三个频率点连续传输。 因为这是 BLE 的高、中和低通道。 这是我们需要测试的通道。

    您能否提供准确的连接图(带引脚图)或视频指南、以便我们能够根据要求进行连接。

    因为我们的红色认证活动因此暂停。

    正在等待您的种类回复。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    请参阅 此处的 WL18xx Bluetopia PM Bluetooth RF Testing Guide

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEONG:

    我已参阅上述测试指南、但在此之前、我们需要将模块连接到 PC。

    可以详细介绍一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SEong、

    如果您在网上,请帮助我们解决此问题。

    您只需指导我们如何将模块连接到 PC。

    我们尝试将引脚43连接到串行调试器的 Rx、并将该3.3V 电源和接地连接到调试器、但我无法在 PC 上进行通信。

    请建议您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    该蓝牙子系统通过 HCI 4线 UART 接口进行控制。  

    您可以使用与 此类似的 UART 转 USB 转换器电缆 将模块连接到 PC。

    也可以使用 WL18xxCOM82SDMMC请参阅此处的用户指南

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢你的帮助。 感谢您的努力。