Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD
您好、先生、
我们已将器件与 WL1835MOD 一起提交进行了 RED 测试(EN30028)。
在测试实验室方面、我们有一个关于固定频率软件的问题。
请为上述模块提供固定频率软件、以便我们继续进行外部 CERT 测试。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Arpan、
请查看本用户指南的第5.3节。 它介绍了如何使用 RTTT 设置单音。 您也可以在整个指南中找到有关 RTTT 的更多信息:
您好、Arpan、
有关使用 HCI 进行 BT 测试的信息、请参阅 WL8硬件集成指南中的第9.6节。
您还可以在 此处下载 WL18xx Bluetopia PM Bluetooth RF Testing Guide。
BR、
成
尊敬的 Seong:
感谢您的支持。
我已获得射频测试指南并阅读了该指南、但由于我不熟悉此领域、我需要您的帮助。
我们需要该产品能够在2402,2440和2480MHz 的三个频率点连续传输。 因为这是 BLE 的高、中和低通道。 这是我们需要测试的通道。
您能否提供准确的连接图(带引脚图)或视频指南、以便我们能够根据要求进行连接。
因为我们的红色认证活动因此暂停。
正在等待您的种类回复。 提前感谢。
您好、Arpan、
请参阅 此处的 WL18xx Bluetopia PM Bluetooth RF Testing Guide。
BR、
成
您好、Arpan、
该蓝牙子系统通过 HCI 4线 UART 接口进行控制。
您可以使用与 此类似的 UART 转 USB 转换器电缆 将模块连接到 PC。

也可以使用 WL18xxCOM82SDMMC。 请参阅此处的用户指南。
BR、
成