This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:有关如何使用 RTTT 或 INI 文件更改输出功率级别的查询

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1053289/wl1801mod-inquiry-about-how-to-change-output-power-level-with-rttt-or-with-ini-file

器件型号:WL1801MOD

此票证与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1050052/wl1801mod-evaluation-environment-with-wilink8-wifi-mcp8/3891740#3891740有关 。

各位专家:

我收到了有关 RTTT 的查询。

我们的客户确认他们能够让 WL1801MOD 通过 RTTT 输出 CW。 下一步、客户希望测量 CW 的最大输出功率水平。

客户认为他们不能使用 RTTT 更改此功率级别、因此 客户询问 INI 文件中应更改的客户。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    INI 中没有任何更改可改变 CW 输出功率。

    我还没有亲自测试过这一点、但 RTTT 用户指南中的第5.3节 显示、使用"单音"时、可以改变增益阶跃。 客户是否尝试过此操作?

    BR、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Seong:

    感谢你的建议。

    我与客户分享了您的意见、我们希望等待他们的反馈。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    好的、请告诉我。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我们收到了客户的反馈和其他问题,如下所示。

    1. 客户确认他们能够使用"单音"更改增益步骤。  这意味着,它们确认输出功率在“-16dBm”和“+8dBm”之间变化。 谢谢你。 但是,根据数据表,客户认为他们能够控制输出功率,直到 达到大约“+17.3 dBm”,但这似乎并不是这样。 是否可以将输出功率控制为 “+17.3 dBm”?
    2. 此外,客户还尝试遵循  RTTT 用户指南中的“WiLink 8设备5.5输出功率测试”。 但是、客户似乎无法使用 CW 配置更改 TX 功率。 客户询问 TI 是否会期望这种行为。 (对于调制信号、可以)
    3. 对于调制信号,它们确认 能够使用“slider”控制 Tx 功率,但最大输出似乎只有13dBm。 是否有任何方法将 TX 功率提高到17.3dBm?  客户只想确认是否可以支持此最大 TX 功率。

    我能有专家的建议/评论吗,请?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    对于调制信号、客户在测量传导功率时应能够输出高于13dBm 的功率。 哪个通道和调制结果为13dBm? 是否考虑了电缆的插入损耗?

    至于 CW 的最大输出功率、我将就此联系研发部门、并返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

     

    感谢您的评论。

    我们与客户分享了您的意见。 关于调制结果,Sine I 在 RTTT 中收到了客户的配置,我将其连接如下。

     

      

    它看起来是6通道/54Mbps OFDM 配置。 根据数据表、它可能是预期值。

    如果您能就  CW 的最大输出功率提供进一步的建议和 TI 专家的意见、我们将不胜感激。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Miyazaki、

    当然可以。 我将在收到研发部门的回复后尽快回复您

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    您能否收到任何研发团队的反馈?

    很抱歉、您来了、但客户需要 TI 专家对此发表意见。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    还没有。 现在让我对它们执行 ping 操作。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我相信您不会收到来自研发团队的任何评论。 请听我说。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    我了解到必须修改 PHY FW 才能传输更高功率的 CW 信号、这是我们无法为客户提供支持的。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Seong:

    感谢您对此发表的评论。

    我与客户分享了您的意见。 客户理解。

    此致、

    宫崎