This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:SysConfig &休眠唤醒引脚

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1057614/cc3235modasf-sysconfig-hibernate-wake-up-pin

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

使用最新的 SDK、越来越难不使用 SysConfig、因此我目前正在将我们的应用程序移植到其中。  

我的最后一个问题是、我无法为"唤醒 GPIO 源关断"选择多个输入。  

在我不使用 SysConfig 的代码中、这是正常的。

wakeupGPIOSourceShutdown = PRCM_HIB_GPIO4 | PRCM_HIB_GPIO11、

在 TRM 第623页中、它似乎 得到了官方支持:

"标记为(WAKE)的引脚可配置为将芯片从休眠或 LPDS 状态唤醒。 在当前器件版本中、任何 WAKE 引脚都可以触发从休眠状态唤醒。 休眠控制模块中的唤醒监控器在逻辑上与这些引脚进行 OR 运算、从而应用选择屏蔽。 但是、从 LPDS 状态唤醒只能由进入 LPDS 之前可以配置的唤醒引脚之一触发。 内核数字唤醒监控器使用多路复用器选择其中一个引脚进行监控"

您也可以在 SysConfig 中支持它吗?

有没有快速和肮脏的小屋建议? 我尝试编辑 syscfg 文件时没有成功。

谢谢、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下没有 SysConfig 的代码为什么会失败? 您是否遇到任何错误? 是否可以尝试在 Board_init 之后设置所有内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否在 SysConfig 中检查了 TI 驱动程序的"电源"部分? 它包含唤醒源 LPDS 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 SysConfig、它可以正常工作。  我只使用  wakeupGPIOSourceShutdown = PRCM_HIB_GPIO4 | PRCM_HIB_GPIO11、当触发这2个引脚中的任何一个时、器件确实会唤醒。

    在 SysConfig 中、我无法选择两个引脚。 在帮助部分中、它被写为"只能将以下 GPIO 中的一个指定为从关断状态唤醒的源。" 这与在 TRM 中写入的内容不一致。 请参阅上一封邮件中的报价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确保、一个引脚可以工作、但两个引脚都不能工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否理解这个问题。

    在 SysConfig 中、我当前只能执行以下操作:

     

    我要执行以下操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解 Cedric、感谢您的澄清。

    是的、您是正确的、遗憾的是、除了使用您当前的非 SysConfig 软件之外、我目前没有一个好的答案。  

    感谢您提请我们注意、我将在内部存档、希望很快就能解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢内部报告。  同时、我将了解如何解决这一问题。