Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
使用最新的 SDK、越来越难不使用 SysConfig、因此我目前正在将我们的应用程序移植到其中。
我的最后一个问题是、我无法为"唤醒 GPIO 源关断"选择多个输入。
在我不使用 SysConfig 的代码中、这是正常的。
wakeupGPIOSourceShutdown = PRCM_HIB_GPIO4 | PRCM_HIB_GPIO11、
在 TRM 第623页中、它似乎 得到了官方支持:
"标记为(WAKE)的引脚可配置为将芯片从休眠或 LPDS 状态唤醒。 在当前器件版本中、任何 WAKE 引脚都可以触发从休眠状态唤醒。 休眠控制模块中的唤醒监控器在逻辑上与这些引脚进行 OR 运算、从而应用选择屏蔽。 但是、从 LPDS 状态唤醒只能由进入 LPDS 之前可以配置的唤醒引脚之一触发。 内核数字唤醒监控器使用多路复用器选择其中一个引脚进行监控"
您也可以在 SysConfig 中支持它吗?
有没有快速和肮脏的小屋建议? 我尝试编辑 syscfg 文件时没有成功。
谢谢、
C é dric