This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:XDS110独立探针、用于将 CC3235MODA 设置为开发模式

Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1057419/cc3235s-xds110-stand-alone-probe-to-set-cc3235moda-into-development-mode

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我有一个类似的问题、这个线程被锁定了。 我正在尝试使用 Image Creator 将模块从生产模式切换到开发模式。 但是、UART 连接的错误与本文中的错误相同。  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/994918/cc3235s-unlock-cc3235s-for-development-on-custom-board

是否应该在 UART 线路上有上拉电阻器? 硬件核对表显示是、但帖子显示不是?  

将 XDS 110独立调试器与 Uniflash 配合使用时、是否有任何特殊配置? 它似乎可以与 Launchpad 上的 XDS 110无缝配合使用。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    为了说明您是否希望  使用 XDS 110 调试器刷写 CC3235MOD? 只要调试器连接到正确的引脚、就应该能够使用 Uniflash/Image Creator。 有关 XDS 110 独立调试器的更多信息 、请参阅 《XDS110调试探针用户指南》。

     我们建议您遵循器件的硬件设计检查清单、包括向 TX/RX UART 线添加上拉电阻(仅模块上的引脚46和47)。 请参阅以下内容、了解两种器件的检查列表项之间的比较。

    此致、  

    Jessica M. Torres