请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MOD 主题中讨论的其他器件: CC3100
您好!
我们有一个带有 SHA256和 SHA384的根 CA 证书、但我们继续在 sl_Connect 上遇到错误-155。 CC3100MOD 中是否支持 SHA256和 SHA384签名算法?
我已经尝试连接到 google.com、并且成功。 google.com 根 CA 使用 SHA1。 我想知道 SHA256和384是否仍然不受支持?
我使用 sl_DevGet 检查了 CC3100MOD 版本:
NwpVersion: 2.2.0.001
FwVersion: 1.2.0.2
物理版本: 1.0.3.17
感谢您的任何帮助。 谢谢