This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:SHA256和 SHA384是否支持签名算法? 正在获取错误-155.

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1057064/cc3100mod-is-sha256-and-sha384-supported-as-signature-algo-getting-error--155

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

您好!

我们有一个带有 SHA256和 SHA384的根 CA 证书、但我们继续在 sl_Connect 上遇到错误-155。  CC3100MOD 中是否支持 SHA256和 SHA384签名算法?

我已经尝试连接到 google.com、并且成功。 google.com 根 CA 使用 SHA1。 我想知道 SHA256和384是否仍然不受支持?

我使用 sl_DevGet 检查了 CC3100MOD 版本:

NwpVersion: 2.2.0.001

FwVersion: 1.2.0.2

物理版本: 1.0.3.17

 感谢您的任何帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要更新 ServicePack。 之后、SHA256和 SHA384应该工作。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    您确定 SHA384吗?

    我认为它不受 CC3100支持。

     SHA256 应与服务包一起使用。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深入研究后、似乎 SHA384  支持证书链验证(即服务包仅支持通过服务器身份验证连接到服务器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    正确的 SHA384 在 CC3100中不受完全支持。

    1月