This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:MCU 建议

Guru**** 2759345 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1055276/cc3200mod-mcu-suggestion

器件型号:CC3200MOD

大家好、

我一直在使用 CC3200MOD、但注意到它缺货。  我正在考虑在我的设计中使用不同的模块/MCU。  我不需要 WiFi 或线程功能、但需要速度(80MHz)和无线更新功能(我使用连接到 UART 的蜂窝调制解调器来下载新二进制文件)。

是否有我可以迁移到的建议 MCU 不需要太多的代码移植?

感谢您的任何建议。

Bob

(与许多人一样、我们正在尝试建造250个单元、但短缺正在产生重大影响。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我 唯一能想到  的是使用 TM4C123GH6PZ、但您仍需要了解代码移植。  

    此致、

    Jessica M. Torres