Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, TM4C123GH6PZ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 大家好、
我一直在使用 CC3200MOD、但注意到它缺货。 我正在考虑在我的设计中使用不同的模块/MCU。 我不需要 WiFi 或线程功能、但需要速度(80MHz)和无线更新功能(我使用连接到 UART 的蜂窝调制解调器来下载新二进制文件)。
是否有我可以迁移到的建议 MCU 不需要太多的代码移植?
感谢您的任何建议。
Bob
(与许多人一样、我们正在尝试建造250个单元、但短缺正在产生重大影响。)