主题中讨论的其他器件:CC3135、
您好!
我们有20个同等器件的测试设置、其中包含 CC3135模块(NWP 4.11.0.0、MAC 3.7.0.1、PHY 3.1.0.26、ROM 8738)。 我有有关设置、过程和测试结果的详细报告(如果需要、可供您查看)、下面只是观察到的问题的摘要:
现在和之后、几天后、随机器件的功耗显著增加、平均电流从6.5mA 增加到16mA。 我们已经深入地发现 CC3135MOD 是增加其功耗的器件。 我想强调的是、模块本身始终正常运行、但是、对于我们的器件、消耗量必须保持在较低的水平。
为了将功耗恢复到正常水平、只需取消模块的关联并将其重新关联到 WiFi AP 即可。 然后几天的消费水平再次正常(时间间隔不同)。
除了前面提到的测试报告和更多详细信息、我还可以在增加消耗模式期间以及恢复正常后为您提供捕获的 WiFi 流量。 不要犹豫、告诉我应该为您提供哪些数据、以便进行有效调查。
我想知道这是否是大家知道的问题、以及是否有任何活动要解决这个问题。
谢谢、致以诚挚的问候。